Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I assign Freewheel Stop to a Logic Input on AT320 drive?
Issue:
Programming Freewheel stop assignment to a Digital Input on ATV320.

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Goto DRI- > CONF > FULL > FUN- > STT- nSt and assign a logic input (LIx) as desired.
The stop is activated when the input changes to 0.
If the input returns to state 1 and the run command is still active, the motor will only restart if [2/3 wire control] (tCC) is set to [2 wire] (2C) and if [2 wire type] (tCt) is set to [Level] (LEL) or [Fwd priority] (PFO).
If not, a new run command must be sent.
Note: This function cannot be used with certain other functions. Follow the instructions in the Programming manual.