Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Uninstalling Eclipse in Ubuntu
RemoteConnect 3.0.3 works with Eclipse version 2022-06 for the SDK on the Edge platform

If a customer is having issues with Eclipse and needs to repair/reinstall it or if they have an incorrect version installed that needs to be removed.

From a terminal window in Ubuntu (Ctl-Alt-T)

cd ~/
rm -rf ./eclipse
rm -rf ./.eclipse
rm -rf ./oecore-i686/

This will remove all of the components associated with Eclipse. Please refer to the SCADAPack x70 Documentation "Installing Eclipse and SCADAPack 47xi SDK" for reinstalling Eclipse and the SDK.