Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the ideal lubricant fill quantity for the Lexium™ MC12 carrier (LXMMC12CA51S100)?
A Lexium™ MC12 carrier has four lubrication nipples (1–4) to fill the two lubrication reservoirs. The upper lubrication reservoir (5) is filled by lubrication nipple 1 or 2, the lower lubrication reservoir (6) is filled by lubrication nipple 3 or 4.

LXMMC12CA51S100

The ideal lubricant fill for each Lexium™ MC12 carrier reservoir is 0.65g per fill.
Details of recommended lubricants can be found in the Lexium™ MC12 Multi-Carrier Hardware Guide.