Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I monitor 2 or more External Battery packs Temperature Sensor for SRTG15KVA and SRTG20KVA?

Issue:

Can I monitor 2 or more  External Battery packs Temperature Sensor for SRTG15KVA and SRTG20KVA?

Product Line:

SRTG15KXLI,SRTG20KXLI

Environment:

All models, All Serial Numbers

Answer:

No! only 1 at a time are able to monitor or attached to the UPS.

Some customers may attempt to monitor  2  or more  external battery pack  temperature sensor but the default is not. They can only attached or monitor a single external battery pack temperature sensor.

Actual connection:

See image below:
Battery Temp.JPG