Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

¿Cuál es la causa de un fallo en el capacitor de precarga CRF en una unidad de la serie ATV340?

Cuestión:
¿Por qué ATV340 está experimentando una falla de CRF en su unidad de proceso?

Línea de productos:
ATV340

Entorno:
Todo ATV340

Causa:
El control del circuito de carga detectó un error o una resistencia de carga dañada.

Resolución:
- Apague la unidad, espere a que se apague la pantalla, espere 15 segundos más y vuelva a encenderlo.
- Verifique las conexiones internas.
- Comuníquese con su representante local de Schneider Electric