Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why event ID in TS event buffer could have number 16 ?

1.   Issue :

Why event ID in TS event buffer could have number 16 ?

2.   Product Line :

BMXERT1604T ,BMXCRA31210, BMECRA31210

3.   Environment

All supported Windows OS

4.   Resolution
Event with ID 16 (SOE_UNCERTAIN ) is used to indicate that some events may be lost in the next sequence of events and user needs to check the why the TS buffer of BMXERT1604T (or BMxCRA31210) reaches full state.



Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: