Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is 9080LBA364101 minimum enclosure size?

Issue:
Min Enclosure Size

Product Line:
Nema Type LB power distribution blocks.

Environment:
NEMA Power distribution Blocks

Cause:
To clarify minimum enclosure size for 9080LBA364101

Resolution:

Investigated Minimum Enclosure size for this 9080LBA364101 is 16in x 12in x 16in. also applicable for 9080LBA164101

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: