Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
In Ecostruxure power commission , what user should do when gibberish characters appears in Chinese format while exporting the circuit breaker logs?
Gibberish  characters appear while exporting circuit breaker logs.

1
Note :
Product Line: Every item integrated in  Ecostruxure power commission for usage in China
Environment: -EPC Version: 2.31
Root Cause: Decoding Error

Resolution steps

1. Open the breaker logs (Gibberish format)
2

2.Select "Data" (red box in the upper right corner of the image) and "From Text/CSV" (red box in the left corner of the image) in the upper toolbar.

3
3. Select the gibberish log in the folder
4. Click "Download" in the CSV interface

4

5. Get logs

6