Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
On a cooling unit it normal for the fan in contact with the inside volume of an enclosure to work constantly?

Yes it's normal that the internal fan of the air conditioner turn constantly.

This Is for continuously brass the air inside the enclosure and measure permanently the real air T° inside the enclosure.

side cooling unitRoof cooling unit