Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to have a specific K1/K2 camswitch IP65 ?

Article available in these languages: Tiếng Pháp

The standard delivery is IP40 for K1/K2

Witrh configurator, it is possible to select a gasket (KZ73) in accessories but only for multifixing operating heads with 45X45 front plate (you need to select a label)

For front mounting, the configurator software doesn't propose IP accessories

--> For front plate 45X45, as the reference KZ65 is canceled, I suggest to order it through generic reference GCR_K1S + technical text KZ65

--> For front plate 60X60, the reference KZ66 is still commercialized. It can be ordered separately.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: