Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Các thông số cơ bản được thiết lập trên ATV320 như thế nào?
CONF>FULL>SIM
tFr= Max frequency
ItH= Motor thermal Current (motor FLA)
ACC= ramp up time
dEC= ramp down time
LSP= Low speed
HSP= High speed

CONF>FULL>drC
bFr= Base motor frequency 60hz

CONF>FULL>drC>ASY
nPr= HP of the motor
UnS= Rated motor voltage
nCr= Rated motor current (Motor FLA)
FrS= Rated motor frequency
nSP= Rated motor speed (RPM)

CONF>FULL>SET
CLI= current limit (maximum current, must be greater than FLA, up to 150% of FLA)