Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Nguyên nhân dẫn đến lỗi OPF1 trên ATV12?
Mất 1 pha giữa biến tần và động cơ.



Khuyến cáo:

Lỗi này được kích hoạt khi biến tần phát hiện một trong các pha động cơ bị mất (hoặc có dòng điện rất thấp) trong hơn 500 mili giây.



Các bước khắc phục sự cố:



Kiểm tra tất cả các kết nối giữa biến tần và động cơ. Đặt lại các kết nối và kiểm tra mô-men xoắn.

Sử dụng kẹp, đo dòng điện trên mỗi dây dẫn động cơ để xem liệu bạn có dòng điện thấp trên một hoặc nhiều pha hay không.

Sử dụng Megger 1000 V, ngắt kết nối động cơ và các dây dẫn.

Để kiểm tra, hãy chuyển đến menu FLT: đặt Mất pha đầu ra thành Không, ngắt kết nối dây dẫn động cơ khỏi biến tần, chạy biến tần ở 20Hz, 40Hz và 60Hz và đo pha điện áp đầu ra thành pha ở mỗi tốc độ. Bạn muốn điện áp được cân bằng và chính xác phù hợp với tốc độ bạn đang chạy biến tần. Xin lưu ý rằng đồng hồ đo của bạn có thể đọc điện áp đầu ra cao hơn mức bạn mong đợi (ví dụ: bạn có thể đo trên 500V ở 60Hz) nếu đồng hồ đo của bạn không có bộ lọcPWM. Điều này là do bạn đang đo dạng sóngPWM (Điều chế độ rộng xung) chứ không phải AC thực sự. Đảm bảo bật lại tính năng phát hiện OPL sau khi kiểm tra.

Cấp nguồn cho ổ đĩa rồi thử chạy lại.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: