Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to reset BMXDDO1602 Faulty Channel

There are two ways to reactivate a tripped DO channel, Programmed and Automatic.

The easiest thing to do is set the channel Reactivate to “Automatic”. Default is “Programmed”. In automatic it will try to reset the channel every 10 seconds.

image1In programmed, you need to use WRITE_CMD_MX function block.

image2