Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Input Wiring Specifications for the SRV3KA

Issue:
Customers asking why there is no Input Power Cord or it is missing

Product Line:
Easy UPS SRV 3000 VA

Environment:
All Serial Numbers

Cause:
There is no information in the User Manual about the wiring specifications.

Resolution:
The SRV3KA does not come with an Input Power Cord out of the box. Rather, it has an Input Wiring Block located at the back.

SRV3KA Input Wiring Block LocationSRV3KA Input Wiring Block

For proper installation and operation of the UPS, it is recommended to hardwire the UPS to a 30A breaker using a 10 AWG wire.

Alternatively, an open ended input power cord with a NEMA L5-30P (3 x 10 AWG) can also be used.

L5-30P Sample pic

For further assistance, please contact the Customer Care Center at https://www.apc.com/us/en/support/

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: