Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to transfer a %M using a WRITE_VAR
The following logic can be used to transfer a %M variable over Modbus TCP/IP using a WRITE_VAR block.
The BOOL_TO block is used to convert the %M type BOOL to the EMIS variable of type INT.


ghjk