Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I downgrade the firmware of M241 to v4.0.6.26?
Issue:
Why I cannot downgrade firmware to V4.0.6.26 on M241?

Product Line:
Modicon M241

Environment:
Controller Assistant

Cause:
The firmware V4.0.6.26 cannot be loading to the M241

Resolution:
The new M241 comes with new hardware version and is not compatible with v4.0.6.26. Customer will need to update firmware to v4.0.6.41 or greater.

M241