Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why can't I downgrade the BMENOS0300?
This is due to a new NAND Flash hardware component introduced in Product Version (PV) 27 and greater.

If you have a BMENOS0300 that is PV27 or greater, the lowest acceptable firmware level is v1.03.The downgrade procedure will fail if you attempt to downgrade the firmware below v1.03 with a PV27 or greater.

For more information on the BMENOS0300, please visit SE.com.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: