Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Getting Monitor Circuit error A, B, C or D on a Altivar Process drive

Issue:

Getting a Monitor Circuit error A, B, C or D

Product Line:

ATV930

Environment:

Digital inputs

Cause:

n/a

Resolution:

Suggested to check the digital inputs to see if one of them is assigned to Monitor Circuit A,

B, C or D (Example: if a surge arrestor is assigned to the digital input and is damaged) can cause this.

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.