Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
VMware host fail to enter maintenance mode due to powered on VM/s.

Issue:
If there are duplicate VMs with the same hostname, such as "localhost," this can sometimes result in VMs being incorrectly identified as system VMs and skipped for shutdown, which prevents hosts from entering maintenance mode.

Product:
PowerChute Network Shutdown

Environment:
VMware vCenter Server and ESXi hosts

Cause:
Duplicate VMs with the same hostname assigned.

Solution:
Ensure that all VMs are correctly configured with a unique hostname.