Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does EcoStruxure Control Expert support bit extraction of a DINT, DWORD and UDINT data type?

Issue:

Bit extraction of DINT, DWORD and UDINT data type in Ecostruxure Control Expert

Product Line:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

As of Control Expert V15.3, bit extraction of a DINT, DWORD and UDINT data type is allowed. Prier to this version it was not allowed.

image1