Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why is the BMENOC03xx module not being discovered during a scan with EcoStruxure Automation Device Maintenance (EADM)?

DPWS Discovery:

Current day, this protocol is integrated with the PLCs and not the BMENOC03xx. As a result, when using DPWS the BMENOCs will not be discovered.

Modbus Discovery:

To perform Modbus discovery, it's essential to use the correct Unit-ID. By default, EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance) utilizes "255", most devices will respond to this ID, but the BMENOC03xx specifically requires Unit-ID "100".

Discovery via Unit-ID 255:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the PLC.

image1

image2

Discovery via Unit-ID 100:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the BMENOC.

image3

image4

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: