Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to identify the flow meter version for my ACRC cooling unit Gen 1 and Gen 2

Issue:

Identify old and new flow meters in the ACRC cooling units Gen 1 and 2.

Product Line:

ACRC100, ACRC101, ACRC301S, ACRC301H

Environment:

Selecting the correct flow meter for chilled water Inrow Gen 1 and 2.

Cause:

Identify the flow meters part numbers.

Resolution:

Old flow meter W0N-0278

New flow meter 0J-0N-0303C

Flow meter versions

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: