Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Cannot configure the Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module.

The Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module can be configured in Control Expert or Unity using the attached 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration Tool'.

The 'Control Expert' or 'Unity' software must be installed prior to the installation of the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

'Control Expert' or 'Unity' will need to be started using 'Run as Administrator' in order to open the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Ethernet IP Config Soft V1 1.zip [20.68 MB]