Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I open the application with canopen device without eds importing ?

Issue:

How can I open the application including canopen device configured without device eds importing ?

Product Line:

M340 ,M580

Environment:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

User could leave one control expert instance to open the PLC application (*.sta ) as the canopen device database could be imported automatically to this PC.