Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to solve the EIP device input ddt missing of BMXNOC0401 on Control Expert 16.0 ?

Issue:

How to solve the EIP device input ddt missing of BMXNOC0401 on Control Expert 16.0 ?

Product Line:

M340

Environment:

EcoStruxure Control Expert 16.0

Resolution:

User could install the ControlExpert_V160_HF010 and rebuild the application to solve this issue.
https://www.se.com/id/en/download/document/ControlExpert_V160_HF010/