Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Issue

Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Product Line

M340,M580 controllers

M221,M241,M251,M262 controllers

Tesys Island product line

Environment

EcoStruxure Machine Expert software

EcoStruxure Control Expert software

Tesys Island Ethernet bus coupler TPRBCEIP

Resolution

The answer is "Yes", a daisy chain connection can be made using the 2 communication ports of the Tesys Island.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: