Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why the usage of Batch files ofsservice.bat and ofsnoservice.bat is not available anymore in OFS version 3.63 SP3 ?

The usage of batch files ofsservice.bat (resp. ofsnoservice.bat) may be vulnerable and are no more installed.

Solution :

Run instead regofsservice /true (resp. regofsservice /false) in a command line to register (resp. unregister) the server as a service.

Product line :

OFS 3.63 SP3

Environment :

Windows 10 and above