Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can an ATV900 Frame Size 7 be installed without a DC Choke?

Issue:
Can you install an ATV900 Frame Size 7 without a DC Choke?

Product Line:
Altivar 900 series Frame Size 7

Environment:
All serial numbers for Altivar 900 Series Frame Size 7

Cause:
N/A

Resolution:

You need to add a jumper between PO and PA+ when installing the drive without a DC Choke.

PA & PO Terminals

Note:

For ATV930 products that have no DC choke, a line reactor is necessary to be installed.