Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Configuring x70 RTU Object in GeoSCADA For RTZ Import/Export

To configure the x70 RTU object in GeoSCADA, follow the steps outlined: *Note: This example will follow the setup using DNP3.

  • Set up the direct DNP3 outstation set, and channel as normal. The outstation will need to be a SCADAPack DNP3 direct outstation:

Outstation object location

  • Create a new RTU object depending on the SCADAPack being used:

RTU object location

  • Within the properties of the outstation created, there will be a 'SCADAPack x70' tab; within it, input the newly created device into the 'SCADAPack x70 Device' field.

image1

  • Ensure all created objects are in service, and you will now be able to import the RTZ file from RemoteConnect into GeoSCADA.

image2

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: