Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to include more than 3 LV150 modules in T300 configuration

The initial design is limited to 3 modules; From Version 2.7 onwards T300 now supports natively until 6 modules. However, it is possible to create more modules if required: please then contact Global Technical Support to get the relevant configuration that fits your needs.