Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
BMS AP9921X-AP9922; alarmas Cadena de batería baja o voltajes de batería bajos
Problema:
BMS AP9921X-AP9922; alarmas Cadena de batería baja o  voltajes de batería bajos

Línea de productos:
AP9922X-AP992

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
El AP9921X-AP9922 maestro BMS o la unidad subordinada AP9921XS-AP9922XS no leerán una o más tensiones de cadena de batería o tensiones de batería. Si hay otra unidad principal o subordinada in situ (instalaciones más grandes), intente cambiar la unidad y vea si el fallo sigue a la unidad o permanece en el cableado. Intente puentear el arnés de cableado y los fusibles de cadena. Las lecturas del medidor muestran buen voltaje a través de este arnés . También compruebe que los conectores del arnés están correctamente protegidos contra tirones y que se enchufan en las unidades principal y subordinada del BMS.

Resolución:
Reparar, sustituir el arnés de cables
Reemplace el BMS Master AP9921X-AP9922 o el Slave AP9921XS (registre números de serie)

NOTA: consejo para Ahorro de tiempo; si dispone de varias unidades maestras de BMS in situ, copie el archivo config.ini de una unidad en buen estado a la unidad de BMS de reemplazo. También se puede utilizar para solucionar problemas; copie la configuración de la unidad en buen estado a la unidad defectuosa para ver si el problema está en configuración y no en el hardware.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ASTE-6Z5QFJ_R2_EN.pdf [684.97 KB]