Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
VSD in PrismaSeT I

VSD- Variable Speed Drive can be installed in PrismaSeT I Floor Standing switchboards.

Ratings starting from 0.37kW upto 110kW can be installed in IP42/54 configuration with forced cooling for an ambient ≤ 35°C.

For ambient >35°C, Type- 2 co-ordination chart can be referred.

Fan and Filter CR# with module size as per kW rating is available in EasyPrisma Software.

Note- Global door should be mandatorily plain for VSD feeders. Do Not use Glass door as you will not be able to make cut out for the fan and grills.