Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a timer in EcoStruxure Control Expert that counts up and also counts down?

Issue:
Timer in EcoStruxure Control Expert that shows the timer counting up and also counting down


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
EcoStruxure Control Expert does not natively have a timer that counts down. All the standard timer blocks only count up. Attached is a DFB that shows the timer counting up and counting down.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TIMER_COUNT_UP_DOWN.zip [954 Bytes]