Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What generation of processor is needed to install Control Expert 16.1?

For installing Control Expert 16.1, the generation of the Intel Core processor does not matter, as long as the frequency is greater than 3 GHz.

Image