Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Cuestión:

¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Línea de productos:

Procesadores Modicon M580 que soportan Drops remotos

BMEx58xx40 (terminación 40)

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución

CPU M580                      | |       Máximo de  Drops remotos de E/S

--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                | |              8

BME P58 3040                | |              16

BME P(H)58 4040           | |              16

BME P(H)58 5040           | |              31

BME P(H)58 6040           | |              31

--------------------------------------------------------------------------------

Un "Rack" se define como una placa base que aloja dispositivos.

Un "Drop" se define como el rack que está conectado a la CPU como un nodo en la red RIO.

Un Drop puede contener múltiples racks mediante el uso de los extensores de rack BMXXBE

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: