Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Qué es la versión WSP de OFS?

Cuestión:

¿Qué es OFS (OPC Factory Server) WSP?

Línea de productos:

Wonderware de AVEVA

Entorno:

Software servidor de OPC DA en PC con Windows

Resolución:

OFS WSP es una versión de OPC Factory Server que está incorporada en el conjunto de software AVEVA Wonderware.

"WSP" significa Wonderware System Platform.

La Licencia para OFS se maneja a través de AVEVA Wonderware.

Para cualquier problema de licencia en la versión WSP de OFS, comuníquese con el Soporte de AVEVA:

Web: https://www.aveva.com/en/support-and-success/support-contact/

Correo electrónico: wwsupport@wonderware.com

Teléfono: 800-966-3371