Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Puedo usar el puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP?

Cuestión:

Uso del puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP

Línea de productos:

TM221

Entorno:

EcoStruxure Machine Expert Basic

Resolución:

Sí. El puerto ethernet integrado en el M221 es capaz de comunicarse mediante Modbus TCP/IP como servidor o cliente. Para la función de servidor Modbus TCP/IP puede utilizar los bloques de función EXCH3 o READ_VAR / WRITE_VAR para leer o escribir en y desde el dispositivo de servidor.