Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Error 1720 gets returned during Control Expert install or uninstall

This can occur if the regional setting for the windows clock is incorrectly set or set to use cyrillic letters

It is recommended to ensure that the regional settings for the Windows clock on the PC' is correctly set.