Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I use the WRITE_INPUT_xxxx to simulate the writing of a value of an I/O variable in a RIO network?

Issue:

The use of the WRITE_INPUT_xxxx  with I/O module located in a remote I/O network

Product Line:

Control Expert, Unity Pro

Resolution:

It is not recommended to use WRITE_INPUT_xxxx  EFB with RIO networks because the behavior in simulation mode could be different from PLC behavior. The input is set by the WRITE_INPUT_xxxx EFB but is overwritten by the value sent by the RIO scanner in the OUT phase of the PLC scan.