Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I connect to Twido PLC using EcoStruxure Machine Expert Basic?

Issue:

I know that Machine Expert Basic can open and convert a TwidoSuite project file, but can Basic actually connect to and upload from a Twido?

Product Line:

Twido PLC

Environment:

EcoStruxure Machine Expert Basic

Cause:

N/A

Resolution:

Ecostruxure Machine Expert Basic can open and convert a Twidosuite program, but is used only to connect to M221, M200, M100, TM3 and TM2 modules.