Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
My Smart UPS Modular Ultra shows "Battery not compatible"

Issue:

My Smart UPS Modular Ultra shows "Battery not compatible"


Product Line:

Smart UPS Modular Ultra


Environment:

All models, all serial numbers


Resolution:

There are three options for clearing this alarm:

  1. Upgrade the UPS to at least FW 17.0 for a permanent fix (Recommended)
  2. Wait four hours for the next compatibility check - the error usually clears the next time the system checks for compatibility
  3. Power cycle the battery using the thumbscrew on the front of the battery module - this will clear the error and restart communications

If the issue still persists, the battery will need to be replaced.