Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the default IP address of the Edge I/O network interface module NTSNEC1200?

Issue:

Default IP address of the Edge I/O network interface module NTSNEC1200

Product Line:

Edge I/O, NTSNEC1200

Resolution:

The default IP address of the Edge I/O NTSNEC1200 is 10.10.x.y where x.y is the last two octets of the MAC address converted to decimal.

Example:  If the MAC address is 00.80.F4.02.EA.6A then the IP address will be 10.10.234.106

EA Hex = 234 Decimal
6A Hex = 106 Decimal

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: