Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Modbus TCP Support for SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS Models

Issue: Do the SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models support Modbus TCP?

Product Line: SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC with SmartConnect port

Resolution:

The SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models do not support Modbus TCP.

The User Manual of these units indicate a "Modbus TCP control" selector switch, and the switch is also present on the actual UPS. Although the switch has been retained structurally, it is not connected to the UPS circuit and is not utilized.

img

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: