Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
VarPlus Logic VL 6 - can the firmware be upgraded?

Issue

Can the firmware for the VarPlus Logic VL 6 be upgraded?

Product Line
VarPlus Logic

Environment

Firmware


Resolution

The VarPlus Logic VL6 firmware is not field-upgradable. The current firmware version is 001.000.002.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: