Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum number of subroutines that can be configured in a EcoStruxure Control Expert project?

Issue:

Max number of subroutines in a project

Product Line:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

A maximum of 64 subroutines can be programmed in the LD, FBD, IL or ST language