Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What should I check if I can't change the mode on the XVR3 series ?

The possibilities are as follows:
- The mode setting may be incorrect.
Please check the rotary switch mode setting based on the instruction sheet.
- The rotary switch may be physically damaged.
The rotary switch will break if pressed too hard when changing modes.

Have a look at the pictures in attachment.

If the above does not resolve the issue, remove the product from the control device and check the product alone.
If it still does not work, the product may be broken.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FAQ XVR3 - 1.pdf [233.18 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: