Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Troubleshooting PM5000 - 0041 Hex "Over-Running Energy Pulse Output"

You will need to reconfigure the energy pulsing settings as per the requirement but should not exceed with 2.5KHz.

After the proper configuration, the wrench icon and hex error will disappear from the meter.