Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
video: How to use ATV Predict for Predictive Maintenance on ATV600 ?

How to use ATV Predict for Predictive Maintenance on Altivar Process ATV600 ?


➡️  Download and install EcoStruxure Automation Device Maintenance : https://www.se.com/ww/en/download/document/EADM/

➡️ Download the Altivar firmware package: Firmware package: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV600-Firmware/

➡️ Download  and install SoMove : https://www.se.com/ww/en/download/document/SoMove_FDT/

and the ATV600 DTM Library: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_EN/

➡️For more information see: ATV600-ATV Predict User Manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/NAT10588/

🔔 Timestamps:
00:29 – Purchase and install ATV Predict license
00:47 – Connect to the drive via webserver
01:00 – License activation with SoMove
01:48 – Commissioning wizard setup
02:14 – Configure motor parameters
02:59 – Configure sensors (pressure, flow)
04:30 – Configure pump and curves
05:20 – Validate setup and launch diagnostics
05:45 – Real-time KPI monitoring and cavitation detection