Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
M580 Hot Standby Device DDT type : T_M_ECPU_HSBY vs T_M_ECPU_HSBY_EXT

Issue :

When working with M580 Hot Standby application, why do I sometimes see the Device DDT type T_M_ECPU_HSBY and other times T_M_ECPU_HSBY_EXT

Products :

Control Expert (Unity Pro)

M580 Hot Standby

Answer :

This is based on the application level of your application.

If you have an application defined with an M580 of 2.70 and lower, you will see the T_M_ECPU_HSBY.

M580 2.70

If you have an application defined with an M580 of 2.80 and higher, you will see the T_M_ECPU_HSBY_EXT.

M580 2.80

In the PDF attached the differences between the 2 types have been identified.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
M580 Hot Standby Device DDT differences.pdf [182.82 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: