Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the recommended minimum bending radius for the BMXFCW303?
  1. What does “minimum bending radius” mean?
    The minimum bending radius is the smallest radius you can safely bend a cable without damaging it or affecting its performance.

  2. What is the recommended minimum bending radius for the BMXFCW303?
    The minimum bending radius for BMXFCW303:

    • Static application: 15 × D
    • Occasionally moving: 20 × D

Note: "15 × D" means 15 times the cable diameter.

Improve
CtrlD

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: